结果:找到"TCP透传 自动联网模块 数据透传 4G DTU模块 TCP连接OneNET",相关内容1000条
  • 25G全系列产品解决方案
  • 25G以太网最佳输入/输出性能和光纤容量是10G以太网的2.5倍,在数据中心和5G前传的应用中,普遍采用25G来替换原来的10G产品,达到流量带宽的升级。易飞扬针对数据中心和5G前传应用场景,提供25G全系列高速线缆和光模块产品:易飞扬25G高速线缆包括DAC、AOC和HAOC,支持25G以太网标准,在使用过程中不会产生插入损耗,时延低,确保低功耗和高可靠性。其中HAOC系列具有强大的防尘、防水和耐高低温能力,确保其在不同恶劣环境下的稳定运行;支持eCPRI传输协议,可实现300m传输。25G光模块包括灰光和彩光,符合以太网和eCPRI传输协议,满足工业级需求。其中彩光模块,基于DML和EM...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 25G光 5G前 中心 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-10-28 14:16:00
  • 适合车载低功耗外置电压看门狗监控的蓝牙透传模块SRWF_BL80
  • 1.1概述SRWF_BL80低功耗蓝牙模组是一款基于嵌入式SOC芯片研发的高性能蓝牙模组,模组采用邮票型接口,小巧精致,主要端口均引出,方便使用,帮助用户绕过繁琐的射频硬件设计开发与生产,用户可以在此基础上轻松实现蓝牙应用的开发,缩短研发周期,抢占市场先机。1.2模块特点超小尺寸:15*19*0.8mm1.5mm间距邮票孔封装工作电压支持2.2~3.6V工作温度支持-40~+85℃内部集成32位MCU接收灵敏度:-90dBm@1Mbps最高发射功率:13dBmGFSK通信方式1.3功能特点1、支持BLE4.2。2、距离可达50m。3、通知模式发送速率大于15Kbyte/s。4、通知模式接收速...
  • 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 蓝牙 串口 车载 发帖人:森蕊芯电子 发帖时间:2020-09-09 14:29:00
  • 4GCAT1DTU通信板ML302MD-DTU通过TCP透传自动连接OneNET云平台
  • 一款简单好用、连接稳定的4GCAT1通信板ML302MD-DTU如何连接OneNET云平台?本次给大家演示操作,具体操作如下:1)准备器材工具和相关的开发手册资料,资料工具如下:ML302MD-DTU开发使用手册.rar调试工具.zip已上传,请自行下载。器材:USB转TTL串口、转接板、杜邦线、ML302MD-DTU通信板、电容470uf/16v、充电宝(5V/2.4A)转接板功能已将数据串口TXD0RXD0等引脚引出,方便接线。以上截图相关使用的配置命令和查询命令都已提前写好在工具栏里。下面开始测试。2)硬件接线方式:y串口接线为交叉式接法,KEY引脚为电源通断控制脚,拉低,通信板通电。...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 4G CAT1 DTU通信板 ML302MD-DTU TCP OneNET云平台 发帖人:ljfceo 发帖时间:2020-07-23 00:46:00
  • 前传关键光模块技术方案
  •   光互联论坛(OIF)、国内外标准化组织国际电联(ITU-T)、电气和电子工程师协会(IEEE)、4WDM等多源协议(MSA)、中国通信标准化协会(CCSA)等开展的5G承载相关的光模块规范制定,涉及的模块类型和接口特性种类繁杂、各不相同。而前传光模块主要包括25Gb/s和100Gb/s两大速率类型,支持数百米到20千米的典型传输距离,具体技术现状如表1所示。表15G前传光模块技术现状  易飞扬根据应用场景、技术成熟度、成本等因素,重点针对25Gb/s双纤双向、25Gb/s单纤双向、25Gb/s波长可调谐、100/200Gb/s单纤双向等前传关键光模块技术方案进行分析并开展测试评估,协同业...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 前 发帖人:专说光通信 发帖时间:2020-01-13 15:50:00
  • 沁恒网络芯片赠送活动!CH9120模块测评
  • 看到沁恒的网络芯片免费赠送的活动啦,真是诚意十足。准备申请CH395模块来让STM的单片机联网。网上随便一个以太网模块都好几十,点赞免费赠板传送门:http://club.szlcsc.com/article/details_41784_1.html抓紧把先前申请的CH9120模块测评啦,之前就是看中无需编程,简单配置才选择的。此次测评我主要针对数据传输稳定性及模块运行功耗来的。毕竟这是款网络数据包和串口数据双向透明传输的芯片。(一)CH9120模块外观怎么说呢,当初看手册介绍芯片是QFN28封装的,大小4mm*4mm,体积够小才想尝试下的,收到模块后发现也太可爱了吧,我申请的是TTL串口转...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 络串口 CH9120 发帖人:我芯永恒 发帖时间:2019-08-28 18:06:00
  • WIS800CTCPClient透传模式连接远程服务器使用方法
  • WIS800C是否支持透传功能?如何使用?答案:支持!使用非常简单,下面将会讲述使用。小知识:透传,即透明传输(pass-through),指的是在通讯中不管传输的业务内容如何,只负责将传输的内容由源地址传输到目的地址,而不对业务数据内容做任何改变。今天给家演示一遍,操作非常简单。关于准备的材料和工具以及接线方式方法在上一篇文档讲过,请自行查阅,链接如下:http://club.szlcsc.com/article/details_38376_1.html使用到相关AT命令如下:(1)基本状态检测的命令:握手测试:AT读卡测试:AT+CPIN?网络注册:AT+CREG?附着网络:AT+CGA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2G WIS800C TCP通信 TCP Client 服务器 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-23 15:33:00
  • WIS800CTCPClient非透传模式连接远程服务器使用方法
  • 将在最近几天的时间,给大家介绍一款2G模块WIS800C的相关应用案例的使用方法。这个模块规格书已上传,请自行下载:WIS800C规格书_CN.pdf今天给大家介绍第一个内容:如何使用该GPRS模块WIS800CTCPClient在非透传模式连接远程服务器的操作方法。测试准备一个USB转TTL、GPRS评估板、杜邦线若干、FPC柔性天线(全频段)以及一张测试物联网卡(30M/月流量卡)以下是准备工作的材料,供电方式:建议采用独立电源5V2A,这样可以保证模块稳定工作。这里是测试,则采用USB转TTL串口线的5V电源给模块供电,是可以的。接线方式:如上图片所示。这里就开始直接奔主题了。TCPC...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 2G WIS800C TCP通信 TCP Client 服务器 发帖人:ljfceo 发帖时间:2019-02-22 15:44:00
  • GPRS模块WIS800C支持透传/MQTT/HTTP/HTPPS/TCP/UDP连接
  • GPRS模块WIS800C支持透传/MQTT/HTTP/HTPPS/TCP/UDP连接。规格书已上传,可以自行下载,链接如下:WIS800C规格书_CN.pdf如果有需要了解的朋友,可以联系本人,技术问题可以互相沟通交流。技术支持:刘工:13316931709微信同号工作QQ:2090621741
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: GPRS WIS800C MQTT HTTPS TCP/UDP 发帖人:ljfceo 发帖时间:2018-12-04 15:05:00
  • GPRS/GSM模块A6在物联网【透传云中】的应用简介
  • 安信可透传云(TransparentTransmissionCloud)是安信可为方便广大客户测试无线类产品而推出的实用工具。它就像是一个跑在服务器上的网络调试助手。支持客户端之间的数据相互转发,可用于ESP8266透传测试,GPRS系列模组(如这下面这款A6模块)测试,手机APP透传方式控制ESP8266等设备!什么是透传?透传即透明传输,类似于GPRSDTU,通俗讲就是不管串口传的是什么,A6模块作为一个通道,把要传输的内容完好传给设定好的服务器。反之,服务器端传输也是一样效果。市面上的GPRS模块都必须支持自有的协议,而A6作为一款使用简单的GPRS透传模块,方案成熟拥有标准GSM07...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: GPRS GSM A6 云 物 发帖人:ChessWorld 发帖时间:2017-09-05 22:04:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: